This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:ADS8664IDBT 的菊花链拓扑

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082310/ads8664-daisy-chain-topology-of-ads8664idbt

部件号:ADS8664
线程中讨论的其他部件:ADS8688

大家好,团队
请您解释以下各项之间的区别  



采用 ADS8664IDBT 和的菊花链拓扑  

我们通常实施的是什么?
这样做有什么好处?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    第一个方框图显示了 ADS8688系列(包括 ADSS8664)上的菊花链。 通过这种菊花链,可以轻松对所有 ADC 上的寄存器进行编程,包括输入范围配置和序列选择。 此外,通过 SDI 向每个 ADC 发送命令,可以在每个 ADC 上选择通道,因此 使用菊花链连接可以轻松切换通道。 最后,ADS8664上的/CS 实际上是 CONVST 起始信号, 因此很容易为菊花链中的所有 ADC 启动数据转换,    而且菊花链中每个 ADC 的一个通道上的信号采样也是同步的。

    此致,

    戴尔