This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293 CJMCU 到 Raspberry

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082184/ads1293-cjmcu-to-raspberry

“线程:ADS1293”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用3个导联进行心电图监护。 作为 ADS1293 CJMCU 数据表,我无法理解 ADS1293 CJMCU 与 Raspberry 4之间的连接或引脚。 请帮我完成此操作。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinsensia,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    由于 CJMCU 板不是由 TI 设计的,因此如果没有有关该问题的任何信息,我将无法提供帮助。 您可能想要查看主板供应商了解有关如何连接到 Raspberry 4的详细信息。

    有关 ADS1293 的绝大多数信息都可以在设备的数据表中找到。 对于示例电路,我建议您查看位于 用户指南底部的 TI EVM 示意图