This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADC 仅显示预期 ADC 值的一半

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082719/ads1261evm-adc-showing-only-half-of-the-expected-adc-value

部件号:ADS1261EVM

您好,

从 ADS1261EVM 评估板获取正确的 ADC 值时遇到问题。 目前,我正在使用+/- 2.5 V 模拟电源。

对于配线器的配置,我正在使用具有以下值的 Δ-Σ ADC 评估软件:

我主要使用默认值。 我将 REFENB 更改为内部引用(REG 0x06 VAL 0x15),并将输入更改为 AN1和 AIN0 (REG 0x11 VAL 0x21)。 我对这些引脚的电压为0.5 V。

现在发生了什么:我总是从测量中获得0.25 V 的值,但我看不出问题是什么。

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我自己发现了我的问题,

    仅启用内部引用是不够的。 您必须在参考寄存器中自行设置上下边界。 我获得了正确的价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    很高兴您快速确定了该问题,并告诉我们您确实发现了该问题。

    如果您有任何其他问题,请随时开始新的主题,我们将在此处回答这些问题。

    布莱恩