请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J82 “线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
以下是我们的一位客户提出的一个问题:
使用 DAC38J82EVM 时,我使用 FPGA 上的 DDS 生成正弦波并输出它。 示波器测量的波形如下:

理论上,波形应该是平滑的,但实际上,它在输出点后会后退,这似乎是在 RZ 输出模式下。 如何打开 NRZ 模式以实现平稳输出?
最棒的农家
罗艾米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
以下是我们的一位客户提出的一个问题:
使用 DAC38J82EVM 时,我使用 FPGA 上的 DDS 生成正弦波并输出它。 示波器测量的波形如下:

理论上,波形应该是平滑的,但实际上,它在输出点后会后退,这似乎是在 RZ 输出模式下。 如何打开 NRZ 模式以实现平稳输出?
最棒的农家
罗艾米
艾米
在我看来,FPGA 的样本似乎已不能使用。 让客户运行仅 NCO 测试并将 NCO 频率设置为76.8MHz,并查看其与上述波形的比较情况,此设备没有 RZ 输出模式。
此致,
吉姆