This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520QML-SP:校准

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520QML-SP, ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082976/adc08d1520qml-sp-calibration

部件号:ADC08D1520QML-SP
“线程”中讨论的其它部件: ADC08D1520

ADC08D1520QML-SP 是否在加电时自动运行校准? 商用级  ADC08D1520在加电时运行校准,由于它们相似,我认为空间版本也是。 但是,空间版本数据表仅提及 命令校准。 我只需要确认我需要使用 ADC08D.1520QML-SP 命令校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC08D1520的 QML-SP 版本没有将配置寄存器设置为已知值然后运行校准的自动 POR。

    对于本部分,如果启用了扩展控制模式(使用配置寄存器),则在通电后,用户需要将寄存器设置为已知/所需的值(写入所有寄存器),然后运行校准。 电源和时钟处于额定值且稳定后,应执行此操作。

     如果您处于针脚控制模式(也称为非扩展控制模式),则只需应用电源和时钟,然后运行校准。

    此致,

    吉姆