This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038Q1EVM-PDK:信号出现在其他通道上

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038Q1EVM-PDK, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082871/ads7038q1evm-pdk-signal-appearing-on-other-channels

部件号:ADS7038Q1EVM-PDK
线程中讨论的其他部件:ADS7038

您好,

我目前正在尝试使用 ADS7038Q1EVM-PDK 评估模块上的 ADS7038来使用自动序列模式读取信号。

当我将一个正弦波输出到 AIN0 (红色)时,信号最终出现在随后的 AIN 通道上:

(红色= AIN0,绿色= AIN1,黄色= AIN2,紫色= AIN3,灰色= AIN4, 浅蓝色= AIN5,黑色= AIN6,蓝色= AIN7)

但是,当我将信号发生器插入最后一个通道 AIN7 (蓝色)时,信号未出现在随后的 AIN 通道上:

(红色= AIN0,绿色= AIN1,黄色= AIN2,紫色= AIN3,灰色= AIN4, 浅蓝色= AIN5,黑色= AIN6,蓝色= AIN7)

我想知道导致此问题的原因是什么? 如果有帮助,请使用下面的代码:

非常感谢您的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了确保我理解正确,您正在使用 ADS7038 EVM 的硬件,但不使用 GUI,通信卡随附,而是使用您自己的主机设备和代码与设备通信。 这是正确的吗?  

    EVM 不是设计用于系统或最终产品,也不是设计用于支持此功能。  

    您还应该查看 EVM 用户指南末尾的原理图,这将对您有很大帮助。  

    从您共享的图形中,它看起来好像您正在保持其余通道未连接,或 AKA 处于浮动状态。 这允许其他信号与浮动通道耦合。 我建议将未使用的通道连接到地面。  
    信道的工作方式不同,因为如果您查看原理图,则该原理图设计为用作数字输出。  

    此致

    辛西娅