This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] ADS7953:使用 GPIO2和模式控制寄存器选择输入范围

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082893/faq-ads7953-using-gpio2-and-mode-control-register-to-select-the-input-range

部件号:ADS7953

您好,

 

我使用 ADS7953,对使用 GPIO2控制输入范围有疑问。 输入范围可以通过模式控制寄存器中的 GPIO2或位 DI06进行选择。 如果使用 GPIO2选择输入范围,并且要选择的范围与模式控制寄存器中设置的范围不同,会发生什么情况? 例如,如果 GPIO2被绑定为高,选择范围2,模式控制位=0则选择范围1。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    这是一个很好的问题! 对于 ADS795x 系列,当将 GPIO2配置为选择输入范围时,这将优先于模式控制寄存器中的位 DI06选择。 要退出上述示例,如果 GPIO2选择了范围2,并且在模式控制寄存器中使用位 DI06选择了范围1,则范围仍将设置为范围2。

    请注意,您需要确保 GPIO2也被设置为通用输入。 如果将 GPIO2设置为通用输出,则无法控制输入范围。

     

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达