This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:计算比率测量中的输入参考电压噪声

Guru**** 2760155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082426/ads1261-calculating-input-reference-voltage-noise-in-ratiometric-measurement

部件号:ADS1261

尊敬的各位先生

我正在使用 比率测量方法来测量桥式压力传感器的压力。  桥接器电源电压将作为参考,桥接器输出为要测量的压力。  在 ADS1261数据表的第8.1节中,它给出了计算 有效分辨率的公式。  如何确定 EN 值?  此外,采样率和滤波器设置如何影响此等式的结果?  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    正如数据表所示,en 是输入引用的噪声(RMS 或无噪声,取决于要计算的参数)。 测量(然后计算) RMS 噪声的一种方法是以特定的数据速率和滤波器设置进行许多测量。 数据表噪声使用10秒的数据或8192个数据点(以先到者为准)进行测量。 使用该信息计算一个标准偏差,即 RMS 噪声。 然后,您可以通过将 RMS 噪声乘以6来估计峰值噪声。

    您还可以在 TI Precision Labs 培训材料 中查看 ADC 噪声(第6部分)内容:https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    您的许多问题可以通过此现有内容来回答,同时为您的系统提供其他上下文和注意事项。 我会特别推荐模块6.4,其中涉及桥接传感器示例。

    我还将向您介绍我们最近发布的网桥测量指南,以获取更多有用的内容: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa532

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。