This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:REFP (ADC 参考电压)是否具有低输入阻抗?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082482/ads127l01evm-does-refp-adc-reference-voltage-has-low-input-impedance

部件号:ADS127L01EVM
“线程”中讨论的其它部件: 测试ADS127L01REF6025OPA320

我有一个应变仪轴桥设置,带有2.8V LDO (TPS7A2028) ,通过 3.3V 电池为整个电路供电。  我购买 了一个 ADS127L01EVM 评估模块来测试 ADS127L01的性能。  在这一阶段,我还不想 设置 合适的电压参考 IC。  我们不确定 我们的参考电压是多少 ,但它将在1.2V 到1.4V 之间,我们将使用简单的分压器测试不同的参考电压。

然后,我  拆除了零跳线电阻器 R90,以拆除 ADS127L01EVM 上2.5V 的内部参考电压,并使用测试引线钩将我的外部参考电压连接到 TP19探头。 我 的外部参考电压是两个100kOhm 电阻器之间的分压器,将 LDO 的2.8V 划分为两个1.4 V。  当我将1.4V 参考电压连接到 TP19 (或 REFP)时 ,TP19的电压接近0V。 所有电压降都出现在 第一个100千欧电阻器上,这意味着 REFP 将第二 个100千欧电阻器短路 ,输入阻抗远低于100千欧。  我测量了电流(绘制了一些~4mA),发现 REFP 只有2.3k 欧姆的输入阻抗!!

我将100千欧 分压器电阻器更改为350欧姆,最后获得了1.3V 电压基准(由于 REFP 的低并行输入阻抗,理想的1.4伏电压仍为0.1伏,但没关系-我们希望参考电压略低于中心电平), 但这让我感到困扰,因为 REFP 为什么具有如此低的输入阻抗。  

  1. 电压参考输入不应具有高阻抗?  评估板是否损坏,或者在 REFP 上确实有低阻抗输入?

  2. 如果我无法获得 准确的电压参考(例如 1.25V),我可能需要 将 REF6025中的2.5V 电压划分为1.25V。 但是,如果 REFP 的输入阻抗较低,除法后的电压很难精确到1.25伏,除非我使用极低的电阻,可能是用于分压器的10欧姆以下电阻器(即使是100欧姆,也可能产生5%的误差)。  是否有更好的解决方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    参考输入是开关电容器输入。  REFP 和 REFN 引脚之间连接的滤波器电容器将此动态电流过滤为平均输入电流,该输入电流随输入电压的变化而变化,从而产生有效的输入阻抗。  这在数据表中指定,具体取决于输入时钟频率。  在低功耗(LP)模式下使用 ADC 时,输入时钟频率为 f-CLK=8.192MHz,有效输入频率为3.2千欧。  如果在 f-CLK=16.384MHz 的高分辨率模式(HR)下运行,则输入阻抗将降至2.2千欧。  您的测量结果与数据表非常一致。

    1. ADS127L01具有参考输入阻抗 ,该阻抗取决于主 f-CLK 频率。  这是正常行为,并不表示 EVM 受到任何损坏。

    2. 如果使用分压器设置参考电压,则需要使用参考缓冲器。  评估板包括此缓冲区的布局(未安装组件)。  安装 U34 (OPA320),R93,R94,C98,R96, C103和 R92以启用此缓冲功能。  然后,您可以将1.4伏分压器的输出连接到引脚3 U34。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用