This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:此器件是否为4路模拟输入提供了缓冲器?

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083213/ads7128-does-this-device-incorporate-an-buffer-for-the-4-analog-inputs

部件号:ADS7128

这两种设备(TLA2528I 和 ADS7128)上是否有输入缓冲器,用于将 A/D 转换器与外界隔离?  我在数据表中找不到任何引用。  我正在使用电阻隔板将输入扩展到设备,并希望确保我不会引入4.7K 源阻抗错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中的方框图是设备体系结构的准确表示。 这些设备中没有集成输入。  

    使用电阻器分压器降下高输入电压是本设备的常见用途。 测量结果将与输入信号一样好,但主机设备中可能会考虑到任何已知错误或偏差。  

    我建议查看以下简短文档: 直接在没有缓冲器的情况下驾驶 SAR ~单击此处~,这将提供良好的生成信息,尽管不是特定于电阻器分频器

      

    此致

    辛西娅