This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:设备脚本-命令表

Guru**** 2822495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083525/ads1261evm-device-script---command-table

部件号:ADS1261EVM
线程中讨论的其他部件:ADS1261

您好,

我想为我的 ADS1261EVM 板制作一个特定的脚本。 我查阅了评估板的《入门指南》和《德尔塔-西格玛 ADC 评估软件》手册。 现在,我获得了 ADS1261的命令列表,该列表来自手册:

我想知道,有一个完整的设备脚本命令表。 我找不到这些命令,但想知道这些命令的类型,并得到详细的描述。
示例:“暂停命令会阻止执行,直到手动恢复,以便有时间在命令之间执行操作。” 在这种情况下,手动恢复意味着什么?

我可以看到这些命令在 GUI 中使用,但脚本编辑器中没有提供。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    ADS1261EVM 命令在 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/sbau293中的表7中提供

    您可以访问的唯一其他命令位于第 B.1节,您在上一篇文章中曾提到过:延迟和暂停

    “手动恢复”意味着您需要与 GUI 交互才能继续脚本。 脚本将不会暂停一段时间,然后继续(这就是延迟的原因)。 相反,在给出暂停命令后,您必须在执行下一个命令前实际确认消息框,如下所示。

    布莱恩