This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:ADS7028

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083071/ads7028-ads7028

部件号:ADS7028
“线程”中讨论的其它部件: ADS7038ABS

您好,

我们希望在 一个新项目中使用 ADS7028来测量 RMS。

我发现其温度范围是-40°C 至+85°C ,但我看到 ADS7038 的温度范围是-40°C 至+125°C

但情况如下:

 ADS7028 和 ADS7038的最大接线温度 TJ 在-40°C 至125°C 时相同

  ADS7028 和 ADS7038的最大存储温度 Tstg 在-60°C 至150°C 时相同

由于两者都使用相同的功率,我想知道为什么 ADS7028的额定功率要低40°C。

此致,

Conor 灰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康纳:

    由于此器件系列正在发布,需要额外 RMS 和 ZCD 模块的主要应用程序只需要高达85C 的温度范围。  这使得该设备的提供价格比全温度范围 ADS7038器件的1ku 价格更高。 正如您所注意到的,建议的工作范围仅为85C,但 ABS 最高额定值更高。  这意味着,尽管设备性能未经过测试 或保证,但在超过 ABS 最大温度前,设备不会因环境温度而损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢科林,他的回复如此迅速!