This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:用于 DAC8812和 DAC8830的 SPICE 模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8812, DAC8830, DAC8831, DAC8822, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083276/dac8812-spice-model-for-dac8812-and-dac8830

部件号:DAC8812
线程中讨论的其它部件: DAC8830DAC8831DAC8822TINA-TI

尊敬的先生

我们目前正在设计中使用 DAC8812。  由于供应链问题,我们正在访问 DAC8830。  我们处于半行业,因此,我们需要以多种不同的方式验证新设计。  其中一种方法是香料模拟。  您是否有用于 DAC8812和 DAC8830的 SPICE 模型?  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    DAC8830 (DAC8831)和 DAC8812 (DAC8822)在我们的 TINA-TI SPICE 工具中都有模型。  我建议将这些作为模拟的起点。  也可以将模型导出到您选择的工具中。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗罗斯特先生

    感谢你的帮助。  我注意到 DAC8830 (DAC8831)数据表和 DAC8822数据表中有 Burr-Brown 参考,DAC8812数据表中没有。  自从 Burr-Brown 在一段时间前被 TI 收购以来,这些 DAC 是否是传统部件?  我,他们预计的 EOL 是多少?  DAC8812和 DAC8822的可比性如何?  当我阅读这两张数据表时,输出规格看起来非常相似。  这两种拓扑是否相同?  我打算在模拟中对 DAC8830和 DAC8812进行噪声分析比较。   DAC8831 和 DAC8822模拟是否会返回 相同的结果?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是由 Burr-Brown 内部的原始人员在 TI 收购后开发的。  我们仍在某些设备上维护 BB 品牌。  这些设备有点旧,但它们得到了良好的支持,并且仍然很受欢迎。  没有计划为此实施 EOL,我们将努力永远支持它们

    DAC8812和 DAC8822之间的区别在于 SPI/并行接口。  电阻梯是相同的,您会期望听到相同的噪音。  我们的预期是 DAC8831和 DAC8822 TINA 模型将具有相同的结果。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的支持。