This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 500m/1G 12位 ADC

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64, ADS54J64EVM, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083428/500m-1g-12bit-adc

线程中讨论的其他部件:ADS54J64ADS54J64EVMADS54J60

大家好,团队

您对此 ADC 要求有什么建议吗?

  • 采样率:500m/1G
  • 分辨率≥12位
  • 输入:295~455MHz -6dBFS,SFDR >70dBc
  • 输入:335~415MHz -6dBFS,SFDR >75dBc
  • 295~455MHz,SNR≥63dBFS 范围内

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,鲁西辛,我有几个问题要问你:

    • 所需的信道数是多少?
    • 是否有任何接口要求(LVDS/JESD)
    • 您是否意味着采样率必须支持500MSPS 和1GSPS 之间的所有速度,或者在中间降落的物体是否足够?

    这些额外的细节将帮助我们的团队缩小最佳解决方案的范围。

    祝好,Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    不需要通道和接口。

    采样率支持500Msps 或1Gsps。 并非全速。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,鲁西辛,

    在这种情况下,我建议使用 ADS54J60或 ADS54J64。 所有要求的度量不仅实现了,而且也超出了性能(SFDR 为415MHz,我看到我们的 EVM 上的 SFDR 为74dBc,而不是75dBc)。  使用 ADS54J64EVM 查看我的捕获中附带的数据。 采样率为491.52MHz (基本为500MHz),所有捕获中的输入声设置为-6dBF。 数据: e2e.ti.com/.../ADS54J64.zip

    祝好,Chase