This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2520:将曼彻斯特编码比特流输出转换为模拟

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083658/amc1303e2520-converting-manchester-encoded-bitstream-output-to-analog

部件号:AMC1303E2520
线程中讨论的其他部件:AMC1303M2510AMC1300AMC1303

您好,

是否有一个芯片将曼彻斯特编码比特蒸汽输出从 AMC13E2520转换为模拟?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛哲,你好,

    不幸的是,没有-我不知道有什么简单的设备能够对曼彻斯特比特流进行解码并将其转换为模拟输出。  曼彻斯特比特流包含数据和时钟信息,因此解码过程通常在 FPGA,微控制器或 CPU 中完成。  从那里,数字数据 通常在主机处理器中进行分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非曼彻斯特编码版本(AMC1303M2510)的情况如何? 是否有任何芯片将非曼彻斯特编码比特流转换为模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛哲,你好,

    非曼彻斯特版提供的输出将有不同百分比的输出和零,具体取决于向 AMC1303提供的输入电压的幅度。  尽管如此,您可能会在比特流中添加一个简单的低通滤波器,然后返回模拟输入,但目前对我来说,更大的问题是 -为什么?  您正在执行哪种项目?  如果您需要模拟输出,为什么不使用 AMC1300 (例如)?  AMC1300是一个隔离放大器,因此是模拟输入/模拟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用某种远程电压测量系统。 我想将模拟信号转换成比特流,通过某种通信通道发送信号,并将其转换回接收端的模拟信号。 输出必须转换回模拟,因为我想使用万用表或示波器检查输出。

    我需要的是将 AMC1300的功能分为两个芯片。 TI 是否有类似的部件/解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很有趣,

    然后,使用调节器调制器类型的设备更好。  您必须获取比特流输出,转换该输出,然后通过 DAC 发送以返回模拟。  在 我们的 C2000系列数字控制器上寻找 SDFM 外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着没有简单的无代码设备能够将比特流转换为模拟。 我必须使用具有 SDFM 和 DAC 的 DSP/微控制器来执行我想要的操作。

    这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的,我们没有一个能够接收比特流并在输出上提供恢复模拟的自主芯片。  最接近 的是我前面提到的隔离放大器选项,但在这种情况下,您无法访问比特流。   您希望使用什么“无代码”通信渠道?