This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:温度范围

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083634/amc3336-temperature-range

部件号:AMC3336

您好,  

对于我们铁路信号应用中的多个设备,我们希望使用 AMC3336读取电压,使用 AMC3306读取电流。

对于数据表上的 AMC3336,已将最高温度限制设置为85°C

在我们的应用中,温度可能达到105°C

 

问题:

  1. AMC3336是否可以在105°C 条件下工作而不会损坏? 只是参数更差吗? 哪一项? 例如:偏移量增加... 在这种情况下,我们可以评估这是否为我们所容忍。
  2. 是否预计将有一个新版本的 AMC3336,它将在125°C 下工作,如 AMC3306?

储罐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio,

    该设备将按预期运行,最高可达125C,但 DC/DC 转换器源电流 IH 除外。 直流-直流转换器的电流最高可达1mA,直至85C,并在温度>85C 时降级。 数据表中的图7-6说明了这一点。  

    此致,

    亚伦