This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:源代码或库

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084198/ads1219-source-code-or-library

部件号:ADS1219
“线程: ADS122C04”中讨论的其它部件

霍斯洛专家,

我们的客户将控制 STM32F4xx 的 ADS1219 WHTI HAL 驱动程序。

我能否获得 ADS1219的源代码或库或示例代码?

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    与 I2C 通信相比,ADS1219被视为一个相当简单的器件。  只有两个寄存器,并且只有一个寄存器是可配置的。  此外,命令集很小,因此在示例代码方面确实没有太多要显示的内容。  但是 ,ADS122C04的示例代码 可能有助于入门。  ADS122C04的头文件非常广泛,因此 ADS1219需要极大的简化。  但是,许多命令(如 RDATA,Start/SYNC,WREG 和 RREG)可能相似。   

    此致,

    鲍勃·B