This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:热电偶感应

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, TMP75, LM94022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084385/ads122c04-thermocouple-sense

部件号:ADS122C04
“线程”中讨论的其它部件: TMP75LM94022

您好,专家,

 由于客户需要将转换器连接到热电偶以感应温度,我们必须确认 ADS122C04是否可以替换为 MCP3422。

一些问题需要您帮助以查看如下内容:

  1. 如果 它们使用所有4个通道来安装2个热电偶,它们如何 应用冷结点补偿? 是否可以使用 TMP75的温度读数来完成此操作?
  2.  客户 是否有任何特定原因需要使用用于 CJC 的 LM94022而不是用于其他传感器(如 TMP75)?
  3. 数据表使用 LM94022和 ADS122C04时,我们如何确保冷接点补偿正常工作? 目前我的问题是等温块中的红色标记,我想确认我们如何为测量热点的热电偶实施冷浴布线。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如果将2个热电偶连接到 ADS122C04,则在不使用外部 mux 的情况下,无法连接模拟输出温度传感器以供 ADC 测量。  一些客户能够将 ADS122C04放置在冷结区内,并使用 ADS122C04的内部温度传感器。

    实际上,冷结点测量可以使用许多方法。  TMP75等器件是可能的,但选择哪种方法取决于所需的测量精度和总成本。  数字温度传感器对这一应用有很大的意义,因此我建议进行参数搜索,以获得最佳选项:

    https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/digital/overview.html

    客户可能会在 热电偶测量基本指南中找到有用的信息 ,该指南还包含一些其他冷接点测量解决方案。

    此致,

    鲍勃·B