This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261转换数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083855/ads1261evm-ads1261-conversion-data

部件号:ADS1261EVM
“线程: ADS1261测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在应用中使用以下 ADS1261EVM 寄存器配置。

MODE0:2400 SPS,正弦1

模式1:正常模式,转换=连续转换,延迟= 50us

参考:REFENB =已启用内部参考,RMUXP =内部正极,RMUXN =内部负极

PGA:PGA 旁路,增益=1

INPMUX:MUXP = AIN3,MUXN = AIN4

INPBIAS:VBIAS 已禁用,上拉模式

AVDD 和 AVSS 分别连接到5V 和 GND。

在上述配置下,我尝试测量 AIN3和 AIN4之间的电压。

首先,2V 连接到 AIN3,AIN4连接到地面。

读取转换数据时,读取666241十六进制值。 我计算了必要的操作(转换数据*(参考引用/2^23)),
我发现1.9997 V。该值非常接近2V。 没有问题。

但是,当-2V 连接到 AIN3且 AIN4连接到接地时。

读取转换数据时,读取9adb99十六进制(符号)值。 我计算了必要的操作(转换数据*(参考引用/2^23)),
我发现-1.9754 V

为什么正值非常接近2V,而负值不是非常接近-2V?

我尝试发送系统偏移校准命令并再次读取转换数据。 但结果并没有改变。

谢谢,

İsmihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯米汉,您好!

    您提到您的帖子中 AIN3 =-2V。 ADS1261无法使用单极电源(AVDD = 5V,AVSS =接地)测量真负电压(低于接地)。 这可能会损坏 ADC。

    您可以在 此处阅读有关 ADC 如何读取负电压的更多信息:https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048636/faq-can-my-adc-measure-negative-voltages?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    输入电压是从隔离电源连接的。 因此,不会向 ADC 的接地施加负电压。  对 Ain 3和 Ain 4施加了差分输入电压。 负电压来自不同的隔离源。 例如,我们将隔离源的接地连接到 AIN3(MUXP),并将隔离源的2V 连接到 AIN4(MUXN)。 我们没有连接 ADC 的任何 AIN 端口的接地。   我仍然需要使用双极电源(AVDD = 2.5V,AVSS =-2.5V)吗?
    谢谢,
    伊斯米汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯米汉,您好!

    感谢您的澄清。 通常,如果说“-2V 已连接到 AIN3”,则表示这是与接地有关的真正负电压。 您实际所做的似乎是接地 AIN3,然后将2V 应用于 AIN4,这将为您提供-2V 的差分测量。 使用单极电源时,此配置正常。

    测试此测量值的另一种方法是按照最初的方式连接电压源(AIN3 = MUXP = 2V,AIN4 = MUXN =接地)。 然后,只需在内部交换输入(MUXP = AIN4,MUXN = AIN3)。 这将为您提供与测试完全相同的结果,而无需以任何物理方式修改与 ADC 的连接。 请尝试此测试并报告输出。

    此外,为什么要手动执行代码转换? EVM 软件已经为您完成了这项工作,并报告了噪音。 您能否为两个测量提供 GUI 的屏幕截图,以便我了解每一个测量之间的噪声变化情况?

    布莱恩