This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220激励电流源 IDAC 电流匹配是否因负载而异?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083813/ads1220-does-the-ads1220-excitation-current-sources-idacs-current-match-varies-with-respect-to-the-loading

部件号:ADS1220

我们在其中一个 RTD 应用中使用 ADS1220,数据表提到当前匹配为+/-0.3%。

此值是否随负载增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Komal,

    IDAC 是恒定电流源,因此只要满足合规电压,无论负载如何,电流都将保持恒定。  IDAC 不匹配可能会影响3线 RTD 测量,导致使用2个 IDAC 时导联取消不当。  RTD 测量基本指南对此进行了详细讨论。  请特别注意关于导联电阻计算的第1.4.1节 用于消除测量中 IDAC 不匹配的 IDAC 电流切取的第1.4.2节。

    IDAC 不匹配错误受设备温度的影响。  ADS1220数据表中的图29显示了设备工作温度下常用电流的典型响应。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。