This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5444-SP:宜必思型号

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5444-SP, ADS5444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082903/ads5444-sp-ibis-model

部件号:ADS5444-SP
“线程: ADS5444”中讨论的其它部件

您好,

你好。 我希望你们做得好。

我们正在寻找 ADS5444-SP 的 IBIS 模型。 我们注意到,有 IBIS 模型。 我们可以用它来代替吗?

期待您的帮助。 谢谢你。

此致,

塞德里克



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    我认为 ADS5444-SP 没有 IBIS 模型。 但我会向你确认并回复。

    谢谢,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    感谢你的回复。

    我们注意到 ADS5444具有 IBIS 模型。 我们可以这样做吗?




    此致,

    塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    是的,你可以使用那个。 但是,该封装寄件人将与商业 ADS5444和 ADS5444-SP 稍有不同。

    此致,

    罗布