This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:ADS114S06B 的温度计算

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083671/ads114s06b-temperature-calculation-for-ads114s06b

部件号:ADS114S06B

您好,

我为我的应用选择了 ADS114S06B 16位 ADC。 我的要求是读取0摄氏度到60摄氏度的温度,精确 度为0.005度和1%容差。 因为它是16位 ADC,我想选择5V 作为参考电压。

我可以读取16位和5V 参考的1LSB 等于5/POW (2,16)-1,对应于76.29微伏。 我的问题是,我是否能够获得0.005度的精度。 请提出建议。

此致,

马克·史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您计划使用什么温度传感器尚不清楚。  根据传感器的不同,您的目标可能难以到达。  解决问题的能力也取决于所使用的参考源。  如果参考源发出噪音,则转换结果也会发出噪音。  对于 ADS114S06B,ADC 使用+/-Vref/增益的全刻度范围(FSR)转换为二进制2的补码。  LSB 大小由 FSR/代码总数决定。  因此,对于5V 参考,FSR 为+/-5V 或10V/(2^16-1),然后该值将以1的增益解析为每个 LSB 152.59uV。

    我建议查看以下资源信息:

    热电偶测量基本指南

    RTD 测量基本指南

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 ,Bob,  

    感谢您的回复。

    我想使用阻抗为1%的 NTC 热敏电阻。 正如你所说的, 如果我使用一个5伏的恒定参考源,我的工作灯 就会得到71.6伏的紫外光,用于1个 LSB。  

    我想使用分压器配置,通过提供5V 输入电压,热敏电阻在25摄氏度下为10K,电阻容差为1%。  

    因此,我 将在热敏电阻处获得2.5V 输出,该输出将提供给 ADC。 那么,我可以读取的温度1LSB 的读数范围是0到60摄氏度,精度为0.005度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我猜你误解了我以前的回答。  5V 参考的 LSB 为152.59uV,而不是71.6uV。  查看 热电偶测量基本指南第2.8.2节中的电路。  本节讨论测量热敏电阻并包括电路图。

    使用分压器,我会遵循所述的电路。  使用 ADS114S06B 参考电压2.5V 的输出,而不是使用5V。  此电路的 LSB 值为76.29uV。

    就准确度而言,您只能达到热敏电阻的准确度和所用偏置电阻器的准确度/公差/温度系数。  根据用于计算温度电阻(LUT,Steinhart-Hart,多项式)的方法,也可能存在计算错误。

    我不知道您使用的是哪种特定的传感器,但高端10k 热敏电阻在所需温度范围内的传感器精度高于0.5摄氏度。  因此 ,即使理论上您可以解析为较小的温度值,也不意味着您将具有0.005度的精度。

    此致,

    鲍勃·B