This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:如何使用我的 Neso Artix 7 FPGA 对 AFE 进行 SPI 编程?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083752/afe5832lp-how-do-i-program-the-afe-with-spi-using-my-neso-artix-7-fpga

部件号:AFE5832LP
“线程”中讨论的其它部件:TX7332

设置 AFE 配置文件时,我可以查看一些代码或遵循一些教程吗? 我对此非常陌生,也是一名学生。 我有 AFE5832LP 和 TX7332。 我知道我需要通过 SPI 接口使用 FPGA 设置这些设备的配置文件。 如何使用 FPGA 设置寄存器值并将其发送给 AFE/脉冲发生器? 非常感谢您的帮助。