This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:具有3.3V 电源的 DAC60501范围和分辨率

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084480/dac60501-dac60501-range-and-resolution-with-3-3v-supply

部件号:DAC60501

这可能已经在上一篇文章(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963866/dac80501-possible-output-voltage-with-3-3v-power-supply)中得到了回答

我想确认,具有3.3V 电源,内部参考,Bux-Gain =1和 REF-DIV =0的输出范围将是线性的,就像最大代码是5V 输出一样,但剪辑的电压大约为3.1V I,e,1 LSB 将是1.2207mV。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您的理解是正确的。

    设备输出范围现在为0至5V,1LSB =5/2^12 =1.2207mV (DAC60501)

    此致,

    AK