This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084361/ads1261-ads1261

部件号:ADS1261

您好,布莱恩,

在配置 ADC 外部参考和 INPMUX 配置时需要输入。

我们有一个传感器连接到 ADS1261,如下所示(您可能 从 之前的对话中知道)

此处的 Vref 为2.5V, X,Y 和 Z 为输出(范围为0至4V)。 AIN0和 AIN1配置 为外部参考,AIN2-AIN3配置为测量 X,AIN4-AIN5配置为测量 Y,AIN6-AIN7配置为测量 Z

下面是我的问题。

1)为了取代 AIN1,我们希望在 REF 寄存器的负输入中设置 AVSS 内部(默认),以便可以消除 AIN1行。AIN0-AVSS 内部(默认)配置是否将用作外部参考?  

2) 我们希望在 INPMUX 寄存器中使用通用负输入配置来测量 X,Y 和 Z。这意味着,AIN2-AIN0用于测量 X,AIN4-AIN0用于测量 Y,AIN6-AIN0用于测量 Z。这将消除 AIN3,AIN5,AIN7线。 哪一项更好? 具有 通用负输入与 单独负输入。  这样做将对 X,Y 和 Z 的 ADC 计数产生任何影响?

请给出建议。

谢谢你,

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RAM,

    如果您要使用外部参考输入,我将使用完整的输入对之一,例如 AIN0和 AIN1,而不是直接使用 AIN0和 AVSS。 使用完整的参考线对可以使差分参考电压沿相同路径进入 ADC。 您希望这种电压和连接尽可能干净,对称,因为它是您板上所有其他测量的基础。 但是,我会说我没有尝试您建议的配置,所以我无法确定这是真的(我确信这也取决于接地和布局)。 这更是基于过去经验的直觉。

    由于 ADS1261内置 mux 是完全灵活的,因此您可以测量输入的任意组合。 因此,如果每个测量的负极通道(MUXN)电压相同(在本例中为2.5V),那么您可以完全将其与一个输入连接,例如 AIN0,然后根据 AIN0测量其他通道。 这样做没有任何缺点。 事实上,这可能更适合您的应用,因为这样您就不必将 VREF 路由到多个输入,而且您知道每个通道都是在同一电压下测量的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,布莱恩!