This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:备用 SYSREF 频率

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084072/adc12dj5200rf-alternative-sysref-frequencies

部件号:ADC12DJ5200RF

在我的设计中,JMODE 5的计算 SYSREF 频率为4MHz。  如果 SYSREF 频率是以4MHz 的整数倍数(如8MHz 或12MHz)提供的,它是否起作用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我会为你们研究这个问题。 但是,我认为您需要4MHz 频率。 使用多个可能不起作用。 我会确认。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    SYSREF =数据速率/(K * N),其中 N 为整数。 如果您的情况下 SYSREF = 4MHz 且 N =1,则只能以较慢的速度运行此程序,而不能以更快的速度运行。

    此致,

    吉姆