This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C081:DAC081C081

Guru**** 2767145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084371/dac081c081-dac081c081

部件号:DAC081C081

你好!

我在 I2C 总线上使用了3个 DAC,它们分别具有此配置 ( ADR0 = GND, ADR0 = VCC, ADR0 =浮动),在数据表中,如所附图像所示,我们在运行期间遇到了两个问题:

1- 对于广播地址 1001000 (0X48),唯一的设备响应是唯一一个具有地址( ADR0 = GND)的设备响应,另外两个欺骗不响应广播,这与数据表冲突。

2-当我用地址(0X4A)连接同一 I2C 总线上的第四台设备时,DAC 会阻止与该地址的通信  

尽管它不在   (请勿使用)地址表中  

 我们迫切需要你的支持来解决这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆罕默德

    您能否共享广播命令的数据生成器映像? 您还可以分享您的示意图吗?

    谢谢,

    保罗