This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:替换竞争对手 AD5940

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084827/afe4410-replace-the-competitor-ad5940

部件号:AFE4410
“线程: AFE4500”中讨论的其它部件

团队,

客户报告 说,有一个可穿戴项目可以监控使用 AD5940的人体的水损情况,但可以解决一些问题。

我想推广我们 的 AFE4410 以取代竞争对手 AD5940,您能帮助比较 AD5940和 AFE4410之间的主要参数吗? 或者 您是否有其他建议替代件?

应用 规范如下:
1.分别测量两个电阻器的电阻(电阻1,电阻2),电阻测量要求10~150K 范围,实际范围可以更大
2.最快的采样时间是500毫秒,用于测量电阻值(电阻1,2)
AD5940的参考应用是2线生物阻抗: www.analogue.com/.../an-1557.html

 我们是否有类似的申请? AFE4410是否有参考电路,最好是 PIN:VXO 作为多通道模拟输出?

感谢您的支持。

此致,

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    AFE4500应是合适的更换件。 我想让这次对话离线讨论细节。 请检查您的电子邮件。