This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:取代竞争对手 AD5940

Guru**** 2968700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083578/ads7953-replace-the-competitor-ad5940

部件号:ADS7953
“线程”中讨论的其它部件: AFE4500, AFE4300

团队,

客户报告 说,有一个可穿戴项目可以监控使用 AD5940的人体的水损情况,但可以解决一些问题。

我推广了我们的 ADS7953以取代竞争对手 AD5940,客户 的初步反馈是,该规格可以满足他们的要求,但需要我们提供规格比较。

您能否帮助比较 AD5940和 ADS7953之间的主要参数? 或者 您是否有其他建议替代件?

谢谢。

e2e.ti.com/.../AD5940.pdf

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    感谢您的贡献! 客户在零件中到底需要什么? 例如,他们是否正在寻找更多的多渠道解决方案? 采样率对他们是否重要?

    他们使用 AD5940有什么具体原因吗? 这两个部分与使用交叉引用搜索工具之间似乎有很大的区别,我看不到一个好的替代部分,但如果你对客户的部分需求有更深入的了解,我可以 推荐一个最佳选项。

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    应用 规范如下:
    1.分别测量两个电阻器的电阻(电阻1,电阻2),电阻测量要求10~150K 范围,实际范围可以更大
    2.最快的采样时间是500毫秒,用于测量电阻值(电阻1,2)
    AD5940的参考应用是2线生物阻抗: www.analogue.com/.../an-1557.html

     我们是否有类似的申请? ADS7953是否有参考电路,最好是 PIN:VXO 作为多通道模拟输出?

    感谢您的支持。

    此致,

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    似乎有些产品支持生物阻抗测量,如 AFE4300和 AFE4500。 这些是模拟前端(AFE),如 AD5940。 还提供了有关测量 AFE4300阻抗的应用说明。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa202

    我不熟悉这些设备,因此我建议使用这些设备创建另一个 E2E 帖子,支持工程师将做出回应。 我希望这能有所帮助。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,Aaron。

    谢谢你。