This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:信号查询

Guru**** 2506765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084151/ads4449-signal-inquiry

部件号:ADS4449
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户需要帮助。

部件:ADS4449IZCR。  

Vivadio 软件

广告采样后,它进入 FPGA 并通过 FPGA 捕获数据,

时间范围内有许多毛刺,噪音底部不稳定,杂散信号在频率范围内很大。

我想问,在什么情况下会导致这样的峰值,以及如何减少虚假信号

 

请帮帮我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chong,

    您能否向我们发送客户示意图的副本?

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,提供示意图对我们来说并不方便。 您不能只从现在提供的信息中给出一些建议? 或者你能告诉我这些情况是正常的吗? 我的意思是,这种芯片在某些恶劣的环境中是否真的可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是直接连接到 FPGA 的 RF 输入电路图,输出和各种控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是时候钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chong,

    以下可能是 ADC 或数据显示方式类似的一些原因。 很难判断电路的运行情况。 我更愿意了解完整的原理图,并仔细检查。

    输出上的数据是否应用于 ADC,如上图所示? 或者,您只是在对 ADC 计时并查看时间域中的输出吗?

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用寄存器0x25,0x2B,0x31和0x37从所有通道发送斜坡测试模式,以验证 ADC 和 FPGA 之间的数字接口是否正时正确。 一旦所有四个信道都观察到有效的斜坡,您就可以开始测试模拟前端数据。   

    此致,