This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:全刻度范围

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE0064, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084257/afe0064-full-scale-range

部件号:AFE0064
“线程: DDC112”中讨论的其它部件

您好,

在数据表中,它提到 了八个可调全刻度范围(0.13 PC 最小值至9.5 PC 最大值)。

这是否意味着可以容忍的最大输入电荷仅为9.5 pC?

如果应用程序需要 150nC 的电荷,是否有解决方法可以解决此问题,或者是否有其他 IC 可以满足此要求?

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    AFE0064的最大充电范围为9.6pC。  

    1)什么是充电集成时间? AFE0064可以以更快的速度运行。 每次扫描获得更快的速度充电将会减少。在这种方法中需要考虑一些权衡。

    2)您也可以检查 TI 的 CT 系列产品。  大多数最新设备 支持 数百台 PC。  一些 信道计数较低的 DDC112 DDC 系列设备可以支持使用外部电容器进行1NC 充电。

    https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/computer-tomography-afes/products.html

    还有一些可能的选项。 为了提出最佳解决方案,我们需要了解应用要求,如噪音,速度,信道数量等。这可能 包括一些 NDA 限制信息。 那么,如果你可以,我们可以 通过电子邮件进行进一步讨论吗?