This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201:SM73201的输入带宽

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SM73201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084980/sm73201-input-bandwidth-of-sm73201

部件号:SM73201

大家好,我想知道 SM73201的输入带宽(-3dB)可以支持多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JJ,

    模拟输入带宽主要受采样开关电阻(R 采样=200ohm)和采样电容(C 采样=20pF)的限制。 您可以在数据表的“输入确定”部分找到这些值以及图34。

    估计的-3dB 带宽则为 f-3db=1/(2*PI*Rsample*Csample)=39.8MHz

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用