This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:DAC11001A 无法输出所需的电压(已附加设置)

Guru**** 2503005 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084952/dac11001a-dac11001a-could-not-output-the-voltage-i-want-setting-is-attached

部件号:DAC11001A

你(们)好,

    我最近使用 DAC11001A+EXP432E401Y EVM 测试 DAC11001A 性能。

   设置如下:

    VCC:8.5伏

     VSS:-8.5V

     参考电压:5.3V

      VIO:5.1 V

      VDD:5.1 V

  Vref_GND 连接到 GND 模拟。

  短 J25,其它设置为默认值。    

 我仔细查看 EVM 用户指南,下面是一些问题,

  本指南显示,如果401Y EVM 通电,DAC11011A 板上的 VIO 和 VDD 接口可能会浮动,从而导致5V 和3.3V 电压(用于 VIO 和 VDD)由401Y EVM 接口设置。  但我检查了,如果我将 VIO 和 VDD 保持浮动,TP42为0v,VREFP 和 VREFN 都为0V。只有 I Power VIO 和 VDD 接口,TP42为5VV。VREFP_SENSE 为5.001V, VREFN_SENSE 为-5.002v。  结果不是按照指南操作。请帮您检查一下吗?

2.当我使用以下设置时, 我检查了 VREFP 和 VREFN 的设置值是否为+-5V,因此我为 VREFVAL (9:6BIT)设置了 configure1寄存器(02h),为“1000十进制值”设置了 DAC 数据寄存器(01H),为“10000十进制值”,TP6输出始终为-4.997V。  我很困惑,无法确定出问题所在。 请帮您检查一下。

    VCC:8.5伏

     VSS:-8.5V

     参考电压:5.3V

      VIO:5.1 V

      VDD:5.1 V

  短 J25, 其它设置为默认值。    

测量:

    tp42:5V,

    tp39,37,+5V、   

     TP40,41,-4.998V

结果 TP6 =-4.997V (负电压)始终。 不管什么是 DAC 代码。

无论我写入01H 寄存器的代码是什么,TP6输出始终为-4.997V。从1到1000,10000 I 写入代码区。  无论 J25是否短,DAC 输出都是相同的。

当我短接 J26,1-2个人识别码,并使用外部参考电压:6V 时,TP42 = 6V,TP39=6V,TP40=-6V,设置 config1=0x004D40,DAC_data = 0x0XFFFFFF0, TP6始终=-6V。

3.当我使用相关软件时,我在注册页面上设置了延迟写入,当我更改相关区域时,请阅读所有注册表,默认情况下,注册表值为0。 不确定我是否写了成功注册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,美利通  

    由于运行时引擎不匹配导致 GUI 读取错误。请直接将附带的 OCFS2文件更新为安装(查找 readme.txt 以获取位置),并检查是否 从 GUI 读取/写入正常。

    e2e.ti.com/.../patch.zip