This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:ADS8353-Q1 SPI 模式和计时

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353, ADS8353-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083393/ads8353-q1-ads8353-q1-spi-mode-and-timing

部件号:ADS8353-Q1

您好,  

我在 ADS8353-Q1的 SPI 接口上遇到一些问题。

我发现可以使用 SPI 模式1正确读取和写入用户可编程寄存器。 在这种情况下,读取数据会偏移1位。 这同样适用于转换结果。 使用 SPI 模式0时,可以正确读取转换结果。 但是,用户可编程寄存器无法再读取和写入。  

此设备应锁定 SDI 数据,并根据数据表更新 SCLK 落边的 SDO 数据。  标准 SPI 接口将 SDI 数据锁定在一个边缘,并在另一个边缘更新 SDO 数据。 否则,此设备没有(标准) SPI 接口。 这是对的吗?