This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:ADC3664体系结构

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084723/adc3664-adc3664-architecture

部件号:ADC3664

大家好,团队

我们正在选择一个100MSPS ADC,首选部件是 AD3664。但在 D/s 中,有人说这种 ADC 架构不是 SAR 管道,请问为什么 SAR ADC 可以支持如此高的采样率? 我的问题是,如果有串扰问题(高 SAR 率)和稳定性问题(高电容器稳定性)? 谢谢。

此致,

SIM 卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SIM,

    ADC3664是一款高速 SAR ADC,这是正确的。 它采用较低几何 CMOS 工艺设计,可在极低功耗下实现更快的时钟速率和较高的 SNR。 更好的是低延迟。 从数据表中的表征信息中可以看出,我们没有遇到过任何(内部)串呼或稳定性问题。 如果您对我们还有任何疑问,或者希望看到数据表中未涵盖的任何自定义测量,请告知我们。  

    此致,

    托马斯·纽