请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7953 线程中讨论的其他部件: OPA365, OPA325
您好,专家
我的客户希望使用 ADS7953,并使用示例应用程序。
一些问题需要与您确认:
- 图66在 ADS7953 数据表中,客户希望使用3.3V 来获得 OP192电源,对于1XVref (仅2,5V),有任何风险?
- 客户希望使用 AD8605替换 OP192,同时使用3.3V 替换1XVref,这是否可以接受?
- 通过连接 OP192的寄存器的电流是多少? 哪 种封装更适合?
谢谢
巴西
Chi