This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:OPA192的应用图

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, OPA365, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082327/ads7953-application-diagram-for-an-opa192

部件号:ADS7953
线程中讨论的其他部件: OPA365, OPA325

您好,专家

我的客户希望使用 ADS7953,并使用示例应用程序。

一些问题需要与您确认:

  1. 图66在 ADS7953 数据表中,客户希望使用3.3V 来获得 OP192电源,对于1XVref (仅2,5V),有任何风险?
  2. 客户希望使用 AD8605替换 OP192,同时使用3.3V 替换1XVref,这是否可以接受?
  3. 通过连接 OP192的寄存器的电流是多少?  哪 种封装更适合?

谢谢

巴西

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chi,

    1.是的,这是可以的。  

    2.我不熟悉 AD8605,所以我无法肯定地说。 我们还有其他更便宜的选项,如 OPA325和 OPA365,在这种情况下也可以使用。  

    电流取决于多种因素,如采样率,输入电压和源阻抗。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    请仔细检查此示意图是否正常。

    e2e.ti.com/.../ADS7953_5F00_scheme_5F00_0309.pdf

    非常感谢

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chi,

    我对该示意图的评论如下:

    • 缓冲区后的筛选器看起来没有填充。 我建议填充这些组件。 电阻器主要用于确保运算放大器能够驱动电容负载并防止振荡。 电容器有助于在 ADC 的输入上稳定。
    • 似乎有一个可配置的选项可绕过光放大器。 我建议在过滤器之前添加光放大器输出的旁路路径。 至少,muxout 和 adcin 之间应该有一个 RC 过滤器。  
    • 在布局过程中,确保电源上的旁路电容器尽可能靠近 ADC 引脚。  

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伦

    非常感谢您的建议。还有一个问题需要申请。

    以图66为例,我们不需要在 ADC_CH 前面添加 OPA 作为 缓冲区吗?

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chi,

    这确实取决于源阻抗。 如果源阻抗非常高,则客户可能需要在每个通道的输入端输入 OPA。 但是,如果它们的源阻抗相对较低,<= 500欧姆,则 OPA 可以位于 MUXO 和 AINP 之间。  

    此致,

    亚伦