This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:通过 MATLAB 访问电路板存储器(SDRAM,DDR)中的数据,同时在触发事件时保持采样

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085304/tsw14j56evm-accessing-the-data-from-the-board-s-memory-sdram-ddr-via-matlab-while-keep-sampling-at-triggered-events

部件号:TSW14J56EVM
线程中讨论的其他部件: ADC34J45EVM

您好,

我的应用需要使用 TSW14J56EVM 作为具有 ADC34J45EVM 的数据采集板。我的应用是以高采样率(80-160) MSPS 从一个或两个通道采集样本。 采样过程将每一个鸣叫触发。数据应按照  触发器信号的间隔作为软件包存储在 TSW14J56EVM 的内存中, 因此 可以在 Matlab 通过自动脚本请求时访问。  

这里的重要一点是,采样过程必须继续进行,而不是被来自 Matlab 或其他软件(而不是 HSDCPro)的自动捕获过程中断。  

此外,我还有以下问题:

1-我是否需要自定义 TSW14J56EVM 的固件才能获得所需的功能?

2-您能建议任何符合我要求的主板吗?

3-您能否建议我与另一家可以为我提供解决方案的第三方公司合作?

4-我可以将 TSW14J56EVM 连接到另一个处理器,这样他们就可以为我提供解决方案吗?

此致,

工程师 巴萨姆·阿尔格拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴萨姆

    1.是的。 TI 无法提供此信息。

    2.任何带有 FMC 连接器的英特尔或 Xilinx 平台都可能工作正常。

    3.不

    4,也许。 处理器板必须使用 USB3.0接口与 TSW14J56通信。  

    很抱歉,我无法为这项请求提供更多帮助。

    此致,

    吉姆