This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:双总线双时钟模式下的 IO 测试模式?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085154/dac3174-io-test-pattern-in-dual-bus-dual-clock-mode

部件号:DAC3174
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们计划将 DAC3174与 FPGA 一起使用。 在我们计划开发模块时,我们希望了解更多有关双模,双总线的 IO 模式测试的信息,因为由于双总线,双时钟模式,将不存在帧,同步。 此外,计时图或任何详细信息也不可用,无法发送模式数据。 请告诉我们如何使用 SIP_Sync 进行此测试。 我们是否还需要同时在两条巴士上发送相同的模式??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yashpai,

    使用 IO_TEST 时必须使用 SYNC。 同步的上升边缘将指示您从 FPGA 发送的字0。 SIP_SYNC 不能用于此测试。 基本上,同步应该在 IO_TEST 数据字0有效的同时达到高位,因为两者都将由 DA_CLK 和 DB_CLK 的下一个上升边缘进行注册。 由于8个 io_test 单词只有8个寄存器,我猜测这两个总线的值都需要相同。

    此致,

    吉姆