This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245-EP:全球断电

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082380/ads4245-ep-global-power-down

部件号:ADS4245-EP
“线程:ADS4245测试”中讨论的其它部件

您好,
拉动 CTRL1高电平和 CTRL2/3低电平是否会将 ADS4245配置为全局断电? 我是否需要写信给注册机构才能实现这一目标?
此外,全球断电期间的输出状态是什么?

问题是我们为全局断电配置了 CTRL 针脚,但由于输出上看不到 Hi-z 状态,因此无法正常工作。 请提供帮助。

谢谢,
巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    我将为您研究这个问题,下周初我将再次与您讨论。

    最佳

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴拉望

    是的,您列出的 CTRL 引脚的配置将配置 ADS4245以进入全局断电。 要实现这一点,不需要编写注册表。 这可以使用 CTRL 引脚配置,也可以写入寄存器。 当全局断电时,输出缓冲区将处于高 z 状态。

    您使用的是 ADS4245 EVM 板吗? 您如何测量输出状态?

    最佳

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇,我在论坛上也发现了这种联系。 请提供帮助
    e2e.ti.com/.../ads4245-channel-standby-and-power-down

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在此快照中,当在机箱待机模式下配置时,绿色迹线为 ADS4245的 A1输出。 A1被外部拉高




    2.在本快照中,当在“全局断电”中配置时,绿色迹线为 ADS4245的 A1输出。  A1被外部拉高



    我们在 ChB 上看到了类似的全球断电模式结果,因此也就出现了这个问题。

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个系统设置是连接到 SM320C6748上启动引脚的 ADS4245端口 B 的八个较低的有效位,我们在向上/向下拉 SM320C6748的启动引脚时面临着困难, ADS4245在配置为全局断电模式时将其拉低,对于 SPI1闪存配置,我们需要这些高引脚。

    相关链接:  
    e2e.ti.com/.../sm320c6748-hirel-upp-with-boot-up-pins

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS4245是否需要活动时钟输入才能进入全局断电模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    这里似乎有几个问题。

    您能否与我们分享您的示意图? 特别是 ADC 和 SM320部件之间的数字接口?

    听起来,从所有的查询中,两台设备相互拉动,不会让 ADC 的断电状态被放弃?

    如果是这样,我建议在 SM320部件的每个 ADC 数字输出和输入之间放置一个交流耦合帽(0.1uF)。 这可能有助于打破这里的争论。

    查看您问题的其他答案。

    ADS4245是否需要活动时钟输入才能进入全局断电模式?  答:不

    出于好奇,我在论坛上也发现了这种联系。 答: 您只能使用控制针将机箱置于待机状态。 否则,您可以使用 SPI 寄存器将两个通道置于待机状态。   

    尊敬的,如果 您在顶部有其他问题,请开始新的 E2E 帖子。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    您是否意味着 DSP 在将代码加载到其中之前仍能拉? 我之所以询问这是因为 ADS 输出连接到 SPI1闪存配置中的 DSP 启动引脚,而 DSP 无法启动。

    谢谢,
    巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    也许是可能的,但最好查看示意图,了解这两台设备是如何连接的,以及连接到哪个针脚。

    我假设您没有在两台设备之间使用缓冲区? 它们是直接相连的? 同样,原理图也会有所帮助。

    Thx,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    1.这是 DSP 引脚到 ADS 的快照


    2. ADS4245引脚输出的快照


    3.靴引脚配置,我们使用1kΩ Ω 电阻器进行上拉和下拉,而不是5.6kΩ Ω。  与3.3V 不同,我们的启动引脚最多可拔出1.8VDD,ADS4245也使用该引脚。


    谢谢,
    巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    可添加至上述快照
    CTRL1 ->拉高至1.8VAN
    CTRL2/3 ->已下拉。
    Sen ->已下拉(这会影响行为吗?)

    谢谢,
    巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    TI 团队对此有何影响?

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在 ADS4245评估板上进行了同样的实验,发现了同样的问题。

    1. 蓝色为1.8 VDD,黄色为 ADS B2 (外部拉高),绿色为 CTL1


    使用 EVAL 板上的跳线将 CTL2和 CTL3连接到 GND。 正如您所看到的,尽管 ADS B2在外部被拉高,但在全球断电模式下 ADS 通电期间却被拉低。 因此,似乎 ADS4245在某种程度上是在这种操作模式下拉动输出线路。

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    我对此表示歉意。 无论控制线路如何。 我看不到设计如何捕获任何数据。 ADC 具有 LVDS 接口。根据上述两个原理图快照,这显示了直接连接。 这意味着电路不完整,直到在 SM320设备附近的 ADC 的每个输出对之间粘贴了100欧姆差分电阻器。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    我们正在将其配置为并行 CMOS 配置,我怀疑这需要100Ω Ω 电阻器。 请澄清这是否错误。

    谢谢,
    巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    只要满足两台设备之间的 VOL 和 VOH 级别。 是这样吗?

    此外,在您的 EVAL 板实验中,您是否使用了 TI 的完整设置? ADC 评估版和数据采集板?

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    只要满足两台设备之间的 VOL 和 VOH 级别。 是这样吗?
    关于:是的,我们确实遇到了 VOL 和 VOH。

    此外,在您的 EVAL 板实验中,您是否使用了 TI 的完整设置? ADC 评估版和数据采集板?
    关于:不。我们只是使用 EVAL 板。

    谢谢,
    巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    让我们回到原来的问题:

    拉动 CTRL1高电平和 CTRL2/3低电平是否会将 ADS4245配置为全局断电? 的,我是否需要写信给注册机构才能实现这一点? 否,如果使用了控制针脚,则此操作将起作用。
    此外,全球断电期间的输出状态是什么? 它取决于它所连接的设备。它们将流动高或低。

    问题是我们为全局断电配置了 CTRL 针脚,但由于输出上看不到 Hi-z 状态,因此无法正常工作。 请提供帮助。 您希望这些输出看起来是什么样子?

    我因什么不起作用而迷路了? 如果 ADC 处于断电状态,它将不起作用。 在输出中看不到任何数据。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    此外,全球断电期间的输出状态是什么?  它取决于它所连接的设备。它们将流动高或低。
    请参考我分享的原理图快照,因为这些是连接。

    问题是我们为全局断电配置了 CTRL 针脚,但由于输出上看不到 Hi-z 状态,因此无法正常工作。 请提供帮助。  您希望这些输出看起来是什么样子?
    我希望输出能够稳定到任何被上/下拉的输出,相反,我们看到的是噪声(可能是由于输入时读取的任何 ADS4245)

    我因什么不起作用而迷路了? 如果 ADC 处于断电状态,它将不起作用。 在输出中看不到任何数据。
    因此,我们希望 ADS4245能够根据 ADS4245数据表将输出置为 Hi-z,但似乎没有。  



    此外,在 ADS4245 EVAL 板上也验证了相同的问题,我在之前的回答中也介绍了这些问题的范围。
    我们设计的控制信号和 SEN 配置是
    CTRL1 ->拉高至1.8VAN
    CTRL2/3 ->向下拉至 GND
    SEN->向下拉至 GND

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    从我所理解的情况来看,您只需再次确认,ADC 的数字输出位正在闪/发出噪音,并且在控制引脚启动全局断电时不会处于高位或低位? 此外,您还在说这种情况,如果您使用的 EVM 没有连接输出数字位,那么数字输出位会发出噪音,而且当您的系统中 ADC 连接到 SM320设备时,也会发生这种情况?

    如果我在这里出错,请更正我。

    如果我理解正确的话。 星期一,我将在我回到实验室时测试我们的 EVM,并将为您提供更新。

    使用上面概述的特定条件

    谢谢你,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,
    是的。 这就是我们所看到的,除了评估板,我们有一个特殊的引脚,该引脚被认为是高读数(逻辑1)被拉低(逻辑0),而不是噪声。

    谢谢,
    巴拉望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    我们检查了 EVM,但在输出数据位上看不到任何输出噪声。 当通过控制线路或 ADC GUI 启动断电时,输出的逻辑值较低。

    SM320部件的配置方式可能有问题,我会将此 E2E 线程发送给团队中的某个人,以查看您的示意图和配置。 我只是不熟悉此设备。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Pawan,

    为了了解 SM320的连接和设置,我将这一方法转发给了处理器团队。

    此致,

    罗布