This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:CMRR 测量

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083665/ads1299-cmrr-measurement

部件号:ADS1299

您好,

我需要计算 ADS1299的共模抑制比(CMRR),我对此有一些疑问。 CMRR 是仅使用直流输入电压测量的,还是有方法使用交流共电压测量的? ADS1299数据表使用哪种方法?

我尝试使用具有2 V 幅度的2 Hz 正弦信号,并将 ADC 负输入和正输入绑定在一起(见下面 TI 的图)。 然后我打算通过将输入振幅除以输出振幅来测量 CMRR。 这是正确的吗?

谢谢!

马特乌斯