This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49:谐波

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49, LMH6552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085210/ads42lb49-harmonic

部件号:ADS42LB49
“线程: LMH6552测试”中讨论的其它部件

您好,专家。

ADC 在 AC 耦合模式下工作。原理图如下,U1 代表 LMH6552,U2代表 ADS42LB49。

由 Agilent 光谱分析仪在 C1蓝色圆圈点以上测得的 FFT 图解如下所示,ADC 以200米采样率工作,输入信号为10MHz。  

‘s FFT 图解,我们可以看到与时钟相关的样针200m/400m。它混合了190m/210m/390M/410M 和10MHz 的 HD2=20Mhz 产品。

但来自 ADS42LB49 的 FFT 图解采样数据。我们可以看到许多谐波  产品。比如40M,60M,70M,90m。我不知道 为什么这些40M,60M,70M,90m 谐波存在。

您能帮您分析吗?   

 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    您在 FFT 中看到的是预期的结果。 所有谐波都在-90dB 范围内或更好。 这与 ADC 数据表性能/SFDR 是对的。

    您可以尝试在放大器输出和 ADC 输入之间设计一些额外的滤波。 这称为抗锯齿过滤器。 这可能有助于进一步抑制谐波。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob

    数据表的谐波性能在输入信号为-1dbfs 时测试。请参阅下面的10M 信号,数据表中的-1dbfs 输入 FFT 图解,THD 为95dbc。

    但在我的测试中,FFT 图解上方显示 THD=-10.39-(-94.5)=84.5dbc。  

    您提到别名,我使用 Agilent 频谱分析仪捕获 ADC 输入端口信号 (C1点以上)。频谱非常干净,  190米/ 200米/ 210米/ 400米正刺会将直流和10米假名称为直流和10米,因为 ADC 以200米采样率工作。所以我不知道40M/60M/70M/90米来自何处。ADC 中是否有任何寄存器设置或其他优化谐波性能的方法。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    请记住,ADC 前面有一个放大器。 因此组合的 THD 不会比-90dBc 更好。 除此之外,放大器未正确端接。 我已经指出,您有一个50ohm 差分端接。 放大器需要500欧姆的差动负载。 这可能是进一步虚假降解的原因。

    此致,

    罗布