“线程: LMH6552, 测试”中讨论的其它部件
您好,专家。
ADC 在 AC 耦合模式下工作。原理图如下,U1 代表 LMH6552,U2代表 ADS42LB49。
由 Agilent 光谱分析仪在 C1蓝色圆圈点以上测得的 FFT 图解如下所示,ADC 以200米采样率工作,输入信号为10MHz。
‘s FFT 图解,我们可以看到与时钟相关的样针200m/400m。它混合了190m/210m/390M/410M 和10MHz 的 HD2=20Mhz 产品。

但来自 ADS42LB49 的 FFT 图解采样数据。我们可以看到许多谐波 产品。比如40M,60M,70M,90m。我不知道 为什么这些40M,60M,70M,90m 谐波存在。
您能帮您分析吗?
电源