This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:DAC80502 VREFIO 外部电容器

Guru**** 2554110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085980/dac80502-dac80502-vrefio-external-capacitor

部件号:DAC80502

DS 建议在 VREFIO 引脚处使用最小150nF 电容器进行噪声过滤(第8.3.2章内部参考)。 DS80502EVM 评估模块具有与10uF 平行的100nF。 由于我的房间非常有限,我更喜欢只使用一个电容器。 您会推荐什么? VDD 与 LDO 的距离小于10mm,并且已分离(100nF + 10uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在 VREFIO 上使用150nF 电容器。 此引脚不需要10uF 散装电容器

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。