This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7046:内部采样电容器的行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085878/ads7046-behaviour-of-internal-sampling-capacitor

部件号:ADS7046

每次转换结束时,内部采样电容器的行为是什么? 每次转换后采样电容器是否复位/放电? 我在数据表中看不到这方面的明确答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Callum,

    我们并不总是包括转换后电容器重置到的值。  传统上,SAR 设备在采样盖转换周期结束时有三种选择:

    ) 重置为 GND (最坏情况)

    2) 重置为 VREF (如果 VREF = VFS,则可能与#1一样困难)  

    (第3条) 重置为上次转换的大约80-90%。  

    根据 ADS7046的发布时间,我猜它将显示类似于选项3的行为。