This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:同样生成 CLKIN 的 FPGA 解码的数据不一定需要 CLKOUT

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085707/ads1204-clkout-not-needed-necessarily-for-data-decoded-by-fpga-that-also-generates-clkin

部件号:ADS1204

您好,

我们正在将20 MHz 时钟驱动到 ADS1204的 CLKIN 输入中,其中20 MHz 时钟来自 FPGA 上的100 MHz 系统时钟。 似乎,如果我们还在使用系统 FPGA 时钟捕获/采集 ADS1204的数据输出,那么我们不一定需要 ADS1204的 CLKOUT 输出。 在给定通用时间基础的情况下,我们可以在 FPGA 上有效地重新创建 CLKOUT/2信号。

为了支持这种方法,我们有以下问题:

1.对于表6.7中的 TD1和 TD4参数,差异主要是多个零件(工艺/制造变化)还是单个零件的温度变化?
2.是否有可用的 CLKIN 数据范围估计值(可能比 TD1 + TD4更紧)

谢谢你,

布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    对于 Q1,TD1和 TD4的变化主要是由 ADS1204的工艺/批量变化引起的。  温度变化不大,但 如 Timing Requirements 标题下所述,表6.7中的值涵盖了设备的整个工作范围。   对于第二季度,我没有比数据表中的值更好的估计,但您还需要考虑从 FPGA 超频到 ADS1204的板载延迟,然后从 ADS1204返回数据。