This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:是否有任何检测 ADS8344电源循环的方法?

Guru**** 2667625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344, ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085035/ads8344-any-way-to-detect-ads8344-power-cycle

部件号:ADS8344
“线程: ADS8354”中讨论的其它部件

您好,

 

我的客户对 ADS8344有疑问。

 

数据表显示,在首次接通电源时,应先设置时钟模式,然后再设置为断电模式(PD1=PD0=0)。

在客户的系统中,ADS8344和 MCU 是隔离的。 尽管 MCU 电源处于活动状态,但只有 ADS8344电源可能会因噪音而暂时断电。

随后,MCU 可能不知道 ADS8344电源暂时关闭,因此他们找不到任何好的方法来检测它。

是否有任何方法可以检测 ADS8344电源循环?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以监控系统 Oba 的繁忙状态吗?  比较 ADS8344数据表中的图5和图6。  在 EXT 和 INT 时钟模式下,忙碌的行为不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    感谢你的回复。

    开机后,没有关于时钟模式默认状态的说明,但从下面的 POST 中,默认设置似乎已禁用,繁忙行为与图5和图6有所不同。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/238904/ads8344-first-conversion?

     

    即使在 ADS8354通电后,当主机仍继续使用 PD0=PD1=0发送命令时,会发生什么情况? 以及如何检测它?

     

    此致,

    佐志奥巴塔

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您打算使用哪种时钟模式?  从另一个帖子中, 您可以看到开机后忙的行为。  从图5和图6中,您可以看到正常操作期间的预期繁忙行为。  对于外部时钟模式操作,预计在第8个时钟周期后,忙线将会很高。  对于内部时钟模式,在第8时钟后,忙音应会降低。  如果您根本没有监控繁忙状态,只是想使用基于状态的机器(例如 FPGA),那么就不需要,就无法检测意外的电源循环。  如果您正在监视忙碌,那么您可以想象在代码中添加一条 case 语句,以查看第8个 SCLK 之后的繁忙状态,并决定是否需要执行额外的“虚拟”转换周期。