This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:射频输出分离

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085405/dac3482evm-rf-out-dissonance

部件号:DAC3482EVM
“线程”中讨论的其它部件:DAC3482,测试

你(们)好

通过使用 DAC3482部件,您可以获得所需的输出。

但是,当量程较大时,没有问题,但当量程较小时,会有很多不满。

因此,我检查了 TSW1400 EVM 和 EVM3482 EVM 的输出,这里也有很多不一致之处。

下面是在 EVM 中将视频 BW/RES BW 设置为自动并使用1MHz/100MHz 跨度检查 CW 信号的示例。

我想知道这一结果是否正确。

注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min,

    这看起来不正确。 以仅 NCO 模式运行 DAC,查看放大视图的外观。 这将隔离 DAC 和 TSW1400之间的问题。 您是否看到任何报警? 您是否已尝试运行 IO_TEST? 这可能是一个时间问题。 使用较慢的 DACCLK 时,输出的外观如何?

    将输出连接到示波器。 这有助于显示可能的问题。   

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    ->与使用 NCO 相同。

    ->没有报警。

    ->我尚未尝试 IO_TEST。

    ->我没有尝试应用较慢的 DACCLK。 改变整个方案并不简单。

    您能用1MHz 跨度检查之前发送给我的以下输出波形吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min,

    如果您在启用 NCO 的情况下看到这种情况,我会怀疑频谱分析仪或您的时钟源有问题。 我建议将时钟源直接发送到频谱分析仪,查看您获得的信息。

    此致,

    吉姆