This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:4个通道之间的偏移误差不大。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084215/dac8564-offset-errors-are-little-different-among-4-channels

部件号:DAC8564

TI 专家您好,

我的客户认为 DAC8564是他们的新产品。他们有疑问。

在数据表中,偏移误差和全幅误差在各个信道之间几乎没有什么区别,请参见下图;

尤其是通道 C 与其他3个通道的区别要大得多。 请解释一下。

我还打开了其他4通道 DAC 的数据表,我认为 DAC8xxx 系列具有这些特性。

我的客户处理的电压信号非常低,因此这种差异可能会对他们造成问题。

请检查此问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    由于设备布局和其他因素,偏移误差可能由 IC 本身内的串联电阻引起。  这些曲线被视为典型曲线,但可能因设备而异。  如果某些规格非常关键,我建议客户使用电气特性表来选择设备。  设备中的某些设备和信道可能在最大额定偏移误差范围内运行。

    谢谢,
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的保罗:

    感谢你的回复。

    是的,我发现数据表中的偏移误差为+/-5mV,全刻度误差为+/-0.2%。

    所以,您的意思是 Ch.C 也有一个偏移误差在+/-5mV 范围内,那么它是否正常?

    如果我们测量另一个 DAC8564,这是否也意味着它可能有不同的偏移误差(特别是通道 C)?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    您的理解是正确的。  偏移误差随设备到设备的不同而不同,在比较设备时,某些信道可能平均有类似的行为。  我们的规格具有最小/最大限制,因此我们很有信心,在电气特性表中指定的条件下,每个设备都不会出现最小/最大规格的故障。  如果要测量多台 DAC8564器件,您可能会看到不同的偏移行为。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的保罗:

    感谢您的支持。 我将与客户讨论此事。

    此致,

    追逐