This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:绝对最大 AVDD/DVDD

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085708/ads8866-absolute-maximum-avdd-dvdd

部件号:ADS8866

不确定我是否有最新的数据表,但我想知道 AVDD/DVDD 电源引脚的绝对最大容许电压是否仍为4V? 如果在这些功率引脚上应用3.3V 且功率因数降低10%,则会出现安全裕度问题。 在这个降额系数下,绝对最大容许电压变为3.6V,电源输出最大值为3.63V。 除非10%的降额对本设备来说太高。在这种情况下, 什么是正确的降额系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali,

    首先,欢迎加入 TI 的 E2E 社区!

    ADS8866的绝对最大电源电压额定值仍为4V。  请注意,超过此值可能会对设备造成永久性损坏。  此外,长时间在此电压水平下持续运行也会降低设备性能。  这是一个瞬态评级,而不是连续评级。

    符合数据表规格并保持长期可靠性的最大工作电压为3.6V。  实际上,以3.63伏的电压运行,您可能永远看不到任何性能或可靠性问题。  但是,3.6V 是我们测试该设备的最大值,我们不建议在瞬态条件以外的任何情况下超过该电平。

    我建议使用更严格的公差3.3V 电源,或降低电源电压以确保不超过最大3.6V。   

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用